This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:LED 输出特殊?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305900/afe4900-led-outputs-special

器件型号:AFE4900

您好!

由于布局限制、我们使用了 TX2、TX3和 TX4、而不是 TX1、假设它们都是可配置的。

但是、我很难设置它。

这是一个错误吗?

请告知。

同时- AFE4900计时计算器电子表格不允许我设置单个 LED 通道...

JBs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我们关闭 E2E、因为该器件需要文档批准。  有关 AFE4900的问题、请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com。

    此致、

    斯图尔特