请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900 您好!
由于布局限制、我们使用了 TX2、TX3和 TX4、而不是 TX1、假设它们都是可配置的。
但是、我很难设置它。
这是一个错误吗?
请告知。
同时- AFE4900计时计算器电子表格不允许我设置单个 LED 通道...
JBs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.