请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:AFE4300
尊敬的先生/女士:
最近、我购买了一款用于正弦波注入和 IQ 解调的 AFE4300EVM。 在我的项目中、我的目标只是 使用 DAC 来生成正弦注入、并使用 ADC 对已解调的 I 和 Q 信号进行采样。 但在 ADC 控制面板中、无法同时选择 AFEI 通道和 AFEQ 通道、这意味着无法从 ADC 采集面板同时获得解调的 I 和 Q 信号。 您能帮助它实现 I 和 Q 信号的连续捕获吗? 或者、是否有 适合我用途的其他 IQ 解调器?