This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300EVM-PDK

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305785/afe4300evm-pdk-afe4300evm-pdk

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

尊敬的先生/女士:

最近、我购买了一款用于正弦波注入和 IQ 解调的 AFE4300EVM。 在我的项目中、我的目标只是 使用 DAC 来生成正弦注入、并使用 ADC 对已解调的 I 和 Q 信号进行采样。 但在 ADC 控制面板中、无法同时选择 AFEI 通道和 AFEQ 通道、这意味着无法从 ADC 采集面板同时获得解调的 I 和 Q 信号。 您能帮助它实现 I 和 Q 信号的连续捕获吗? 或者、是否有 适合我用途的其他 IQ 解调器?

谢谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    我们关闭 E2E、因为该器件需要文档批准。  有关 AFE4300的问题、请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com。

    此致、

    斯图尔特