This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:启用 PGA 后 ADS122C04无法读取数据

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306441/ads122c04-ads122c04-failed-to-read-data-after-pga-is-enabled

器件型号:ADS122C04

因为我要测量100uV 信号、所以在测试中发现、打开 PGA 后测得的信号与实际信号不匹配。 我测量的波形是一个正弦信号、我实际得到的是噪声信号。 之后、我将测量信号的振幅更改为1mV、但仍然无法测量。 尝试关断 PGA 进行测量、1mV 信号可以看到清晰的正弦波、100uV 信号噪声有点大、但也可以看到波形轮廓。

打开 PGA 配置:

PGA 增益:128

通道配置:AIN0表示 AINP、AIN1表示 AINN

关闭 PGA 配置:

增益:4

通道配置:AIN0表示 AINP、AVSS 表示 AINN

我确保了硬件连接正常、因为我可以触摸测量通道并看到数据变化。 是因为我的 AVSS 引脚连接到了系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Min Chen:

    启用 PGA 时、ADS122C04具有输入限制。  输入范围如器件数据表的第6.3节所示。

    因此、如果您的信号源以 AVSS (AGND)为基准、那么您将超出 ADC 输入的输入范围、且为 AIN1输入启用了 PGA。

    此致、

    鲍勃 B