This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298:使用斜率检测检测大量噪声的硬件步速

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304993/ads1298-ads1298-hardware-pace-using-slope-detection-detect-a-lot-of-noise

器件型号:ADS1298

我们使用了"使用斜率检测的硬件起搏"、但未能获得正确的值。

我们目前正在将 ADS1298的 TEST_PACE_OUT1直接连接到"使用斜率检测的硬件起搏"电路。 此电路配置是否存在任何问题? 使用示波器进行测量时、我们会检测到很大的噪声(60Hz)。

在进入"使用斜率检测的硬件速度"流程之前、我们想询问 TEST_PACE_OUT1或 TEST_PACE_OUT2电路是否需要接受任何滤波电路或其他电路。

谢谢。

米娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    您是否启用 RLD 放大器以实现共模抑制? 您是否也在 ECG 通道中看到60Hz 噪声、或者仅注意到 TESTP_PACE_OUT1中的噪声?