This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:1.偏移误差漂移、2.增益温度系数、3.DAC 输出噪声 仕様上のMAX値 μ V

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306062/dac7311-1-offset-error-drift-2-gain-temp-coefficient-3-dac-output-noise-max

器件型号:DAC7311

お世話になります。

DAC7311IDCKR 以下項目の仕様上のMAX値をご教示ください。

①Offset μ V 误差漂移

②Gain 温度系数

③DAC μ V 输出噪声

以上になります。何卒よろしくお願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuroda-San、

    我们通常不会在数据表中描述超出典型规格的特征、但下面是对最大规格的粗略估算:

    1) μV 误差漂移= 18 μ V/°C

    2) 2)增益温度系数:
    AVDD = 5V:  FSR 的±3ppm/°C
    AVDD = 2.0V:FSR 的±4.5ppm/°C

    3)μVPP 输出噪声= 18 μ V

    谢谢!
    埃林