This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:模拟输入阻抗和过压问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305348/ads8328-analog-input-impedance-and-overvoltage-concerns

器件型号:ADS8328

我们通过由+/- 7VDC 供电的仪表放大器来驱动 ADS8328的模拟输入。 SDC 由单独的5V 电源供电。 输入端还有一个由10K 电阻器和10nF 电容器组成的无源 LPF。 我们发现我们的响应时间对于我们的喜好太短、因此我们将10公里更改为1公里、从而极大地缩短了响应时间。  

然而、当 输入放大器在 ADC 之前上电时会发生什么情况、 它可以将-3V 至+7.5V 范围内的任何值注入 ADC 输入(不良)。 让我们感到奇怪的是、模拟输入始终是高阻抗还是只是通电时。  

除非我遗漏某处、否则数据表中对输入阻抗的描述不会太多、ADC 处于保持模式(1Gohm)时除外。

我们是否可以更改输入滤波电阻器来限制电流、以便 ADC 的输入电压不会超过其限制? 我们意识到它会改变我们的响应时间、但我们或许能够接受它。  

如果增加电阻值不起作用、我们是否可以执行任何操作来限制流入 ADC 的电流、以便不会吹扫输入? 由于设计非常成熟、我们倾向于尽可能少地更改电路。  

谢谢。  

 格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    请看一下 ADS8328数据表中的图51。 采样/保持开关的 Rdson 为~150欧姆。 如图所示、器件处于保持模式。 您可以使用一个电阻器来限制输入端的电流、或者或许可以添加一个外部保护二极管、尤其是针对潜在的-3V 问题。 您是否有可以与我们分享的原理图? 也许我们可以看到能够最大程度减少任何返工的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我能给你的最好的。 R18是有问题的10K。 我们进行了更改以缩短响应时间、但现在我们担心过压问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您提供的附加详细信息。  我的第一个问题是"减少 INA 电压轨的难度有多大"?  1k 串联电阻会使用8V 电源将电流限制在+/ADS8328 -比我想看到的要大一点、但它应该有助于降低-8mA 受到永久损坏的风险。  4K 串联电阻器会如何影响您的设计?  您能否使用外部钳位二极管选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4K 可能有效。 改变输入电源轨非常困难、因为它们是传统设计的一部分。 二极管钳位选项不会导致不准确吗、因为它容易发生随电压振幅变化的泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    可提供低泄漏肖特基 二极管选项-以下应用手册可能对您有用。