This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:每个通道返回不同的测试信号值、PGA 正在做一些不正常的事情

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304723/ads1298ecgfe-pdk-each-channel-return-different-value-on-test-signal-and-pga-are-doing-something-not-usual

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

我很确定寄存器更改正确。

有任何想法、为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyunal。

    请在本周结束前与您联系。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试对 ADS1298 EVM 及其关联的 GUI 进行寄存器设置、并共享测试结果。

    还共享寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从定制 PCB 板得到的结果。

    配置1 - 0x06

    Config2 - 0x10

    Config3 - 0xDC

    Config4 - 0x22

    RLD_SensP 和 N -0x06

    WCT1-0x0B

    WCT2-0xE2

    在我明天的演示之后、我将在这里提供与开发板相同的软件结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我构建了他的第二个原型、我将其与第一个进行了比较。 第一个示例是故障的。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不遵守你的声明。 有疑问吗?