This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:单端应用中的 ADS1261

Guru**** 2384570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305863/ads1261-ads1261-in-single-ended-application

器件型号:ADS1261

您好!

我要在我们的电路中实施 ADS1261、我们的目的是感应单端模拟信号。  

您能帮助我评估 IC 的原理图/布局吗?  

我的计划是使用 AINCOM 作为 GND、然后 对相应的 AIN 进行多路复用、将 AINCOM 与 AINCOM 进行比较。  

在每个输入之前、我放置一个 R=470R、C=470pF 的 RC 滤波器网络。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    没有太多评论,但它看起来很好

    • 您在 START 引脚上具有1/2 Vs (DVDD)电压。 我不知道您为什么要这样做、我想您要么要通过10k 或更大的电阻器上拉或下拉此引脚、因为看起来您是通过您的 MCU 控制此引脚
    • 我在您的某些电源去耦和滤波电容器上没有看到任何接地连接(过孔)。 也许您稍后会添加它们?
    • 如果要使用 ADS1261测量单端信号、则必须绕过 PGA。 我只是想确保清楚这一点、
    • 我没有看到您的线性稳压器的噪声规格、您可以考虑更好的 LDO。 我们通常在设计中使用 TPS7A4700、因为它具有低噪声和可调输出、但如果您需要、可以使用具有固定输出的类似器件
    • AVDD 上的电阻器(R32)将导致稳压器输出和 AVDD 引脚之间的压降。 在大多数情况下、此电压可以忽略不计、但在某些情况下、ADC 会在短时间(瞬时电流)内消耗大量电流、这可能会导致显著的压降。 这种影响在上电时通常最明显。 添加该电阻器没有什么问题、但如果您开始看到 ADC 复位或欠压条件、则应在原型设计期间记住这一点
    • 与电源电压(5V)相比、C61的额定电压(6.3V)不是很高。 这可以随时间的推移和温度的变化减小电容、尤其是对于 X5R 电容器而言。 我会考虑找到一个具有更高额定电压的电容器、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的回答。
    我们将 R19或 R21放在 START 引脚上(不能同时放在两者)。 我们还不知道我们在使用哪种配置、所以我将两个选项都放在那里。
    我们为什么必须旁路 PGA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    从数据表中可以看出、绕过 PGA 时、输入信号可以接地(0V)为基准、因为 AINP 和 AINN 可低至 AVDD - 0.1V

    但是、公式5表明、启用 PGA 后、即使增益为1、AINP 或 AINN 上的最小绝对输入电压也必须大于 AVSS + 0.3V。

    因此、您无法在启用 PGA 的情况下测量单端(以接地为基准)信号

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的解释、现在要清晰得多。

    那么、如果我理解正确的话。 如果我要将 PGA 用于单端信号(0 ~ 2、5V)、我 必须为 AVDD 和 AVSS 提供+/- 2、5V。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果您的输入信号为0-2.5V、且 VREF = 2.5V、您为什么需要增益? 即使您以某种方式对该信号进行了电平转换、您可能使用的最大增益也为2。 ADS1261已经非常低、所以绕过 PGA 可能不是问题?

    但是、如果您要在启用 ADS1261 PGA 的情况下测量单端(接地参考)输入、则需要使用双极电源

    -Bryan