This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244EVM:ADC3244EVM

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304004/adc3244evm-adc3244evm

器件型号:ADC3244EVM

我们正在使用 TSW1400EVM 和 ADC3244EVM。

如果未找到固件、则会显示警告。

GUI 显示 固件版本15.15

我们安装了 GUI。

在指定的文件夹中未找到.RBF。

我们需要直接使用 RBF 文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi:

    很抱歉耽误您的时间、让我在实验中设置、并核实问题。

    请给我几天时间与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi:

    请尝试此 ini 文件: e2e.ti.com/.../ADC324x_5F00_2W_5F00_14bit.ini

    将其放置到 HSDC Pro 安装目录中、 \Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files\

    我认为这应该起作用,如果不是,这里是.RBF 文件的要求也: e2e.ti.com/.../3426.ADC_5F00_FIRMWARE.rbf

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我们无法安全地下载.ini 文件。

    请将.ini 更改为.abc  等。

     也许我们可以下载.

    请告诉我们 ADC324x_2W_14bit.in 的改变点。  

    此致、

    谢谢!

    贤一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    Ichizawa-San 尝试了 ini 文件,但它没有帮助。 它们仍然会遇到相同的问题。

    他们需要确认哪些事项吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi:

    很遗憾听到 ini 不工作。 加载 ‘d后、能否尝试使用菜单选项"下载固件"并选择 adc_firmware.RBF 文件?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好蔡斯

    我们尝试了 ini 文件和 RBF 文件到程序文件和程序文件(x86)。

    固件错误已停机、现在正在工作。

    此致、

    谢谢!

    贤一