This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:ADS4245EVM

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245EVM, ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305368/ads4245-ads4245evm

器件型号:ADS4245

我捕获1MHz 和6MHz ADS4245EVM 和 TSW1400EVM 的输入信号。

  从 TSW1400EVM 采集数字数据时、存在许多杂散。

我想知道为什么会出现这些杂散。

此外、当49.152MHz 的采样率时、频谱 更脏。

不过、当输入频率为采样频率的四分之一时、无论奈奎斯特区域如何、频谱都非常干净。

请参阅我捕获的 figuree2e.ti.com/.../ADS4245EVM_5F00_capture.pdfs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的在兴:

    观察随附的捕获、我可以看到所有捕获的振幅>-1dBFS。 因此、我认为您的输入功率可能过高、这可能会使 ADC 过载。 请尝试发送约-7dBFS 的振幅对应的输入音调、然后查看是否可以实现更好的捕获。 一般来说、我认为当输入振幅>-1dBFS 时、您可能会遇到这些过载问题。

    谢谢。

    阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman

    我通过更改输入功率电平进行了测试。

    我发现无论功率如何、dBFS 始终为0dB。

    但是、本底噪声会随输入功率而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman

    上图是从-20dBm 输入电平捕获的。

     下图是从-40dBm 输入电平捕获的。

    它们 显示的 是相同的 dBFS、但本底噪声级别不同。

    此致

    宰兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的在兴:

    这是二进制补码与偏移二进制格式选择不匹配的标志。 默认情况下、HSDC PRO 接受二进制补码格式。 请设置您的 ADS424x EVM 以输出二进制补码。

    1.将当前设置更改为二进制补码

    2.说明您的设置与用户指南第2.4节的不同之处: https://www.ti.com/lit/ug/slau333a/slau333a.pdf

    以下是 HSDC PRO 中 ADS424x ini 文件的格式。 您可以通过数据后处理功能更改为二进制补码。  

    3.还请提供时域波形。 这将帮助我们确定问题。 您可以将 HSDC PRO 视图从 FFT 切换到 Time Domain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康

    1.如您所说、ADS4245 EVM 似乎设置为二 进制补码、HSDC PRO 设置为偏移二进制。

    我为没有输入信号的 ANE B 获得了-8185。

    -7993 -8185
    -8099 -8185
    8090 -8185
    7966 -8186
    8013 -8186
    -8185 -8185
    -8020 -8185
    -8010 -8187
    -8163 -8185

    ADS42xx GUI 未连接到 ADS4245EVM。  

    USB Status (USB 状态)指示灯为暗、数值 未应用。

    如何知道 GUI 已连接到 ADS4245EVM?

    是否有任何方法可以更改 ADS4245寄存器?

    3.另外,我找不到任何与数据格式相关的设置。

    如何更改  HSDC PRO 设置?

    TSW_Controller.ini

    [TSW_控制器]
    server.app.propertiesEnabled=True
    server.ole.enable=True
    server.tcp.serviceName="My 计算机/ VI 服务器"
    server.vi.propertiesEnabled=True
    webserver.tcpAccess="c++*"
    webserver.ViAccess="+*"
    DebugServerEnabled"(调试服务器已启用=假)
    DebugServerWaitOnStart=假

    allowMultipleinstances =真
    HideRootWindow=真

    高速数据转换器专业版、ini

    [高速数据转换器专业版]
    server.app.propertiesEnabled=True
    server.ole.enable=True
    server.tcp.paranio=True
    server.tcp.serviceName="My 计算机/ VI 服务器"
    server.vi.callsEnabled=True
    server.vi.propertiesEnabled=True
    webserver.tcpAccess="c++*"
    webserver.ViAccess="+*"
    DebugServerEnabled"(调试服务器已启用=假)
    DebugServerWaitOnStart=假
    server.tcp.enabled = true
    server.tcp.port = 6655
    server.vi.access ="+*"
    server.tcp.access ="+127.0.1"
    useLocalDecimalPt=错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADS42xx GUI 未连接到 ADS4245EVM。  

    USB Status (USB 状态)指示灯为暗、数值 未应用。

    如何知道 GUI 已连接到 ADS4245EVM?

    是否有任何方法可以更改 ADS4245寄存器?

    [/报价]

    您应该能够按"RESET USB"来连接到软件:

    在 ADS42xx 系列中配置二进制补码与偏移二进制数的一种快速方法是通过并行 GPIO 配置:

    您需要确保根据数据表的表6和表9正确配置 SEN

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4249.pdf

    要在 EVM 上执行此操作、请遵循 ADS42xx EVM 原理图和用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau333a/slau333a.pdf

    3.另外,我找不到任何与数据格式相关的设置。

    如何更改  HSDC PRO 设置?

    [/报价]

    您可以转到以下目录:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files

    打开 ADS424x.ini 文件的.txt 文件、

    然后、您可以取消注释以下突出显示的行。 要将二进制补码转换为偏移二进制(反之亦然)、只需将最高有效位

    [/quote]