This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:从 USB 为 ADS1262供电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307567/ads1262-powering-ads1262-off-of-usb

器件型号:ADS1262

您好!   

我将使用 ADS1262设计一个电路板、在我的设计中、我想通过 USB 为该电路板供电。 我想知道输入 AVDD 是否能可靠地通过 USB 5V 供电、或者电压变化是否会导致读数不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    节假日期间、此器件的主要工程师不在办公室、请允许他们留出时间进行回复。  

    数据表中显示了 ADS1262 PSRR 规格。 读数的可靠性将取决于 USB 电压轨的稳定性。