This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:在12位分辨率下使用时为 NSD

Guru**** 2917880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306651/adc32rf55-nsd-when-used-in-12bit-resolution

器件型号:ADC32RF55

您好、团队成员:

数据表中指出、当采样率为3GSPS 时、ADC 将被限制为12位分辨率。

同时、ADC32RF55的 NSD 如下所示。 (3GSPS)

该测量是使用12位分辨率完成的吗?
如果不是、即使分辨率限制在12位、ADC 也会将 NSD 保持在上述水平吗?

启用均值计算时、它是否会将采样率保持在3GSPS?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    所有3GSPS 旁路模式表的性能规格都是在12位输出模式下执行的。 参阅  图6-85. NSD 性能与 FIN 间的关系 20dBFs 下 NSD 与平均值与输入频率的关系。

    是的、当以3GSPS 运行时、ADC 可以支持高达4倍的平均值计算。

    此致、Chase