This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:残余电流监测器(UL2231-2)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, AMC131M03EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307167/amc131m03-residual-current-monitor-ul2231-2

器件型号:AMC131M03

您好

EV 交流充电站(2级) 规范中有残余电流标准(UL2231-2)。

我需要使用 AMC131M03来监控剩余电流

有可能吗?

我有一款 AMC131M03EVM、我可以  用它来监测交流电上的残余电流吗?

如果可能、请告诉我如何操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Kim2:

    鉴于美国的假日周、请预计1月2日这一周内会有回复。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的耐心等待。 AMC131M03 ADC 可用于测量任何电压或电流信号、包括 EV 充电站中的剩余电流测量(检测和监控)、只要信号处于该范围内且 ADC 在下表中建议的条件下工作:

    此外、电源和输入不应违反下表中的规格、以便保证 ADC 的安全性。

    AMC131M03数据表显示了使用 AMC131M03 ADC 测量电流和电压的典型应用和方框图、请参阅 此处数据表中的第9.2节、图9-4和9-5

     此链接中的应用手册和参考设计可以很好地为您提供参考:   EV 充电基础设施

    此致、

    戴尔