This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:如何为多通道扫描设置每通道采样率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307833/ads8688-how-to-set-the-sample-rate-per-channel-for-multiple-channel-scans

器件型号:ADS8688

我看到的是应用中的 ADS8688、对采样率和相关 LPF 设置有疑问。

首先、如何在扫描多个通道(例如8个通道)时设置采样率(每个通道的采样率)?

第8.3.5节似乎建议将 LPF 设置为15kHz。  该参数是固定的还是会随采样率而变化?  是否可以配置截止频率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barney:

    感谢您的发帖。

    ADC 内核的最大输出数据速率为500kSPS。 如果输入多路复用器用于选择多个通道、则数据速率除以启用的通道数。 对于两个通道、内核保持在500kSPS (最大值)、但每个通道的采样速率将为250kSPS。 有关 MUX 和不同通道定序模式的信息、请参阅第8.3.7节。

    LPF 是二阶模拟滤波器、具有15kHz 的-3dB 固定截止频率。 它与数据速率无关。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    我很清楚采样率、采样率似乎固定为500ksps、如果您多路复用8个通道、则采样率为62.5ksps、这是无法更改的。  是这样吗?

    因此、如果我希望在8个通道上实现1000SPS 的采样率、我需要进行平均值计算?  这将需要每62.5个样本取平均值、这需要以1008SPS 的实际采样率接近62个样本。  是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barney、

    当主机将/CS 引脚置为低电平时、ADC 对当前选定的通道进行采样。 因此、 采样率由用户控制、 通过延长连续/CS 下降沿之间的时间、可以将速率降低至每通道1000SPS。 电压采样在前15个 SCLK 周期内进行转换、剩余的时间用于采集下一个待采样的电压。 没有最大采集时间、因此可以根据需要延长数据速率周期(即周期时间)。

    此致、

    瑞安