This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:在 NCO 模式下、能否调节 A 通道和 B 通道输出之间的相位?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305130/dac38j84-nco-mode-can-adjust-the-phase-between-the-a-and-b-channel-outputs

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: TRF3705

大家好、

我不熟悉高速数据转换器件、您能帮助回答以下客户问题吗?

在 DAC38J84的 NCO 模式下、可以 调整 A 输出与 B 输出之间的相位吗?  我们如何进行调整? 您能  详细解释一下吗?

此致、

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我们已收到您的问题、会尽快答复您。 由于节假日季节、请允许 延迟响应。

    谢谢。

    阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    DAC38J84具有片上正交调制器校正电路、可调整通道 A 和通道 B 输出的相位(即同相和正交相位)。 请参阅下面的数据表部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。   

    客户有另一个需要您帮助的问题、您能否提供您的评论:

    我现在正在使用 NCO 输出、然后我仍然需要得到负频率? 这种需求是如何实现的? 这是否通过调整 A 和 B 之间的相位来实现?

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    如果用户将 DAC38J84与射频调制器(如 TRF3705)结合使用、则可以将 NCO 编程为具有-180度 I/Q 相位的"负频率"。 然后、用户可以看到射频调制器的输出、其信号位于射频调制器的本机振荡器的"左侧"或负侧。  

    -姜