This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:使用 DAC53701生成 PWM

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC53202, DAC539G2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308008/dac53701-pwm-generation-using-dac53701

器件型号:DAC53701

您好  

有两个问题:  
 默认情况下、DAC53701能否仅在通电后通过电阻设置来生成占空比为50%的2KH 波形、而不通过 I2C 生成任何命令?  
2.我们可以通过 I2C 发送命令来调节频率/占空比吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.您可以配置 波形类型和频率 、并将其保存在非易失性存储器(NVM)中。 为了在启动时实现50%占空比、您需要确保连接到 DAC53701 FB 引脚的电压在启动时设置为适当的电压。  

    2.您可以考虑使用 DAC53202等器件通过 I2C 设置输出占空比。 配置将与 DAC539G2-Q1数据表中的该功能方框图类似:

    您可以通过 I2C\控制 DAC53202的第二个通道。

    此致!

    K·琼斯