This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:关于 SPI 采样配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307977/adc128s102-about-spi-sample-configuration

器件型号:ADC128S102

您好!

新年快乐!

这是我们的客户首次使用 ADC128s102、我们的客户想要一个有关  ADC128S102的 SPI 电信 采样的配置示例。 它们使用常规 IO 端口 SPI。

我想知道是否有针对它的测试代码。  

谢谢。

王玉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们留出一些时间来回应、因为我们的许多工程师都是来此度假的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的提问! 我们没有可用于此器件的任何测试代码。 器件编程详细信息可在数据表的第7.5节中找到。 数据表中的图1也可能有助于更好地了解 SPI 通信工作原理。

    如果您的客户询问有关 SPI 模式的问题、 前面的这篇 E2E 文章 可能会有所帮助。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈