This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:ADS1285电源

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6250, ADS1285, REF6241, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289243/ads1285-ads1285-power-supply

器件型号:ADS1285
主题中讨论的其他器件: REF6241、REF6250、 DAC1282

大家好、

我在数据手册中找不到 AVSS 为-2.5V 时的典型应用。 当 AVSS 为-2.5V 时、我想知道 AVDD1、AVDD2、IOVDD 和其他参数的值。 如果您能给我申请、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 ADS1285EVM-PDK 用户指南。  原理图显示了如何为相对于 AGND 的+/-2.5V 电源配置 ADC。

    当 AVSS=-2.5V 时:

    AVDD1=AVDD2=+2.5V

    DGND=AGND

    IOVDD=+2.7V 至+3.6V。

    参考电路也应以 AVSS 电源为基准(REFN=AVSS=-2.5V)、仍允许使用2.5V、4.096V 或5V 基准。

    包括 CLK 在内的所有数字输入都以 DGND=AGND 为基准。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 解决我的困惑问题。

    我在您提供的电源环境中对 REF62xx 进行了 Tina 仿真,发现 REFP=REFN=-2.5V ,这是正确的情况吗?

    您提到了"这仍允许使用2.5V、4.096V 或5V 基准电压"。这是否意味着我可以 在 AVSS=-2.5V 时提供 REFP=2.5V REFN=-2.5V 的 ads1285 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回想一下、如果模型的接地引脚未连接到仿真地、TINA REF62xx 模型将无法正常工作、因此遗憾的是、您无法使用此电压配置进行仿真。  但是、实际器件将在此配置下工作。

    是的、当 AVSS=-2.5V 时、您可以设置 REFP=2.5V、REFN=-2.5V。  以 REF6241为例、将 VIN 引脚连接到 AVDD=+2.5V、将接地引脚连接到 AVSS=-2.5V。  相对于 AVSS、输出仍为4.096V。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员。

    其中 AVSS=-2.5V、AVDD1=AVDD2=+2.5V、DGND=AGND、IOVDD=+2.7V 至+3.6V。  我测试的电压为: REFP=0V、 REFN=-2.5V。 在这种情况下、我是否需要 选择 2.5V 基准来配置寄存器? 如果我想选择 4.096V,或者你上面提到的5V 基准, AVDD1的电压应该高于4.096V,或者5V ,这是指 AVSS ,但不高于 ads1285用户手册中提到的5.5V。它是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    这是美国的假日周、因此我们下周会回复您。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingwitt:

    我是否需要 选择 2.5V 基准来配置寄存器?  是的、在这个情况下、基准电压为+2.5V、并且 CONFIG1寄存器应该被设定为 REF[1:0]=10b。

    如果您要将4.096V 用于 Vref、则在本例中 AVDD1=2.5V 且 AVSS=-2.5V。  在这种情况下、REF6241的接地引脚连接到 AVSS。  REFN (以 GND 为基准)将为-2.5V、REFP (以 GND 为基准)将为1.596V。  差分基准电压将为4.096V [1.596 -(-2.5)]。

    如果您要为 Vref 使用5.0V、则在这种情况下 AVDD1=2.8V 且 AVSS=-2.5V。  与4.096V 的情况类似、REF6250接地引脚连接到 AVSS。  REFN (以 GND 为参考)将为-2.5V、REFP (以 GND 为参考)将为+2.5V、总差分电压(REFP-REFN)=+5V。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    "如果您要将4.096V 用于 Vref、则在这种情况下、AVDD1=2.5V 且 AVSS=-2.5V、在这种情况下、REF6241的接地引脚连接到 AVSS。  REFN (以 GND 为参考)将为-2.5V、REFP (以 GND 为参考)将为1.596V。'

    这里是人:在 ADS1285-EVM 中,我修改了 输出 AVDD1和  AVDD2 使用 R10/R12/R13 , R16/R18/R19到地面,因此我可以得到 AVDD1 = AVDD2=2.5V (这是指 GND ).  而我将 AVSS 连接到 J4中的 BIPOL ,提供负输入,同时,所有的跳线 都 安装在 J15中。 但当我测试 AVDD1的电压时、结果是0V、 AVDD2仍为2.5V、并且 ref6241的 REFP=0V。 如果 我想将4.096V 用于 Vref、那么 AVDD1应该是5V (参考接地) 、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingwitt:

    如果您在使用 ADS1285EVM、为了将其配置为双极性操作、您只需将 AVDD2上的电平更改为+2.5V。  不应更改 AVDD1、其电压电平应保持在相对于 AVSS 的5V。  将 AVSS 设置为-2.5V (将跳线 J4设置为 BIPOL 并 为 J3提供至少-3V 的负电源电压)时、AVDD1现在将测量到相对于 GND 的+2.5V。

    请勿更改 AVDD1的电压设置:

    更改 AVDD2的电阻设置以实现2.5V 运行:

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队!

    我通过 ads1285-evm 运行了一些测试。 我给它一个 -+ 2.5V,的正弦信号捕获的信号如下所示

    最大/最小测试电压是否为+2.5V?为什么无法捕捉高于2V 的电压、寄存器配置是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    Keith 将参加美国当地的假期、请预计1月1日起一周内会收到回复

    感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingwitt:

    我假设您使用的是外部函数发生器、因为使用 EVM 附带的4.096V 基准时、DAC1282的最大输出电压为+/-2.048V。

    我猜您可能有一个单端连接、通过函数发生器连接到 EVM。

    外部函数发生器需要是差分输出、共模电压应设置得非常接近+2.5V。  然后、函数发生器的每个输出(OUT+和 OUT-)将处于1.25V 至3.75V 的范围内、两个输出之间存在180度的相移。

    此致、
    基思