This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:AVDD 的精度会影响 ADC 转换的精度吗?

Guru**** 2551050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306548/ads1256-will-the-accuracy-of-avdd-affect-the-accuracy-of-adc-conversion

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

1.如果 AVDD 不稳定、是否会导致 ADC 转换结果波动?

2.当 AVDD 为4.8V 和5.2V 时、ADC 转换值是否有差异?

3.对 AVDD 电路设计有什么建议吗?

4. PCB 电路设计中 AGND 和 DGND 是否应该分离? 如果将这两个 GND 连接在一起、会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC Hsu:

    欢迎来到 E2E 论坛!

    Unknown 说:
    1. 如果我的 AVDD 不稳定、是否会导致 ADC 转换结果波动?

    电源和转换结果之间存在关系。  对于高分辨率 ADC、配备输出漂移有限的低噪声源非常重要。  最好使用 LDO 稳压器等线性电源。  如果使用开关电源、则最好在 ADC 之前跟进 LDO。  另外、与噪声和漂移相关的基准中的任何干扰也会以噪声的形式出现在转换结果中。

    Unknown 说:
    2. 当 AVDD 为4.8V 和5.2V 时、ADC 转换值是否有差异?

    以噪声显示的变化较少、而看起来更像是转换结果的漂移。  ADS1256数据表规定如下:

    Unknown 说:
    3. 您对 AVDD 电路设计有什么建议吗?

    我不太确定您在这里指的是什么。  您是指整个模拟输入设计吗?  或者您是否指的是模拟电源?  我在1中提到过的模拟电源。

    Unknown 说:
    4. PCB 电路设计中是否应将 AGND 和 DGND 分开? 如果将这两个 GND 连接在一起,会发生什么情况?

    您可以将 AGND 和 DGND 连接在一起、这是我们的一般建议。  根据绝对最大额定值、接地之间的电压隔离不得超过300mV。  因此、如果您使用星形接地方法返回到电源入口点、则此接地路径必须是低电感。  最重要的是布局。  您不会希望数字信号(例如时钟)跨越模拟信号域。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Q3中没有明显下降、我的意思是您提到在 Q1中使用 LDO 稳压器等线性电源是最佳选择、您是否建议使用 AMC1117-5V 来为 AVDD 供电?  如果没有、您推荐使用哪款芯片?

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC Hsu:

    通常、我们在 EVM 上使用 TPS7A4700、这是一种具有可调输出的低噪声 LDO。

    如果您需要固定输出、请考虑使用 TPS7A20器件

    您还可以通过以下链接查看我们的所有 LDO: https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    务必选择低噪声 LDO

    -Bryan