This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:BMC 应用程序问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308105/ads7830-bmc-application-question

器件型号:ADS7830

您好  

请参阅下图、

Q1单端和差分输入是什么意思? 如何选择这些参数?

Q2如何知道平台断电选择?

Q3在发送 I2C 命令后、我应该从 ADS7830IPWR 读回多少字节?

您是否具有用于原始数据解析的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果没有更多信息、我们将无法真正为您回答这些问题。  选择单端或差模运行是一个系统级问题。  我们不知道您试图捕获什么样的信号。  断电模式也是如此。  请参阅图15以了解需要向 ADC 写入/从 ADC 读取多少字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的应用是由 BMC I2C 通过  ADS7830监控8个不同的电源轨

    CH0~7连接到8个电源轨、并 通过 PU/FET PD 电阻进行约1~1.3V 的分压。

    电路如下所示  

    问题是:  

     这 4种断电选择(表1)之间有什么不同?  

    如果是我们的应用、我们希望 在 ADS7830加电时一直监控电源轨、

    我们是否应该选择 PD [0:1]=[1,1]? 或者您有什么建议?

    2.什么是 SD?剂量决定 ch0~ch7单端或差分?

    在我们的应用中、我们应该将 SD=1吗?

     我们应选择红色区域、如果要选择监控 Ch6 (VDD_1V0_ADC)、

    我们应该选择黄色区域、对吧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、项目3有误、

    我们应选择红色区域、如果要选择监控 ch5 (VDD_2V5_ADC)、

    我们应该选择黄色区域、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、  

    如何解析读回数据?

    您能提供 供我们参考的公式或其他东西吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Issac 和 Ting,

    1.) 如果使用内部基准、请将 PD 位设置为11、只需将基准保持上电状态。  

    2.) 您有8个单端输入、因此 SD 位应设置为1。

    3.) 黄色框将根据 COM 输入(引脚11)对 CH5进行采样。

    通过解析读回、我假设您想知道电压/代码的关系是什么。  ADS7830是8位转换器、所以是256级。  假设使用2.5V 基准电压、LSB 大小为9.8mV (请参阅第3页的注释1)。  将转换后接收到的十六进制值转换为十进制、并乘以 LSB 大小。