This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 FE PDK 阻抗可重复性并获取 ECG 信号而不是 EEG 信号

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307757/ads1299-ads1299-fe-pdk-impedance-repeatability-and-getting-ecg-signal-but-not-eeg-signal

器件型号:ADS1299

您好 TI 团队

在过去4个月里、我一直与 TI 专家保持联系。 能有一个关于 ADS1299 8通道 EEG 器件开发的有益讨论。 我们即将完成该器件的开发。 我们接受了 ECG 信号和外部阻抗测试。  我有关于使用所有通道进行同步阻抗检查的问题、无法获取 α 波或 EEG 信号。

问题1. 使用单端配置将所有通道连接在一起时、通用基准(J6引 脚6)和偏置(J6引脚2)被路由到所有通道的负端子 、使用31.25Hz 的24微安导联脱落检测电流、我们将获得两个随机值标准、如下:

分析详情如下。 通过增加增益值、实际值乘以增益。 结论如下:

  • 对于多个通道、多个通道的值有两个
  • 第一个是10%范围内的真值
  • 其次是实际值的65%
  • 技术原因仍有疑问

LOFF 注入电流31.25Hz 和24 micro AMP

外部电路

 

 

EXP4 EXP5 EXP6

增益

1

Xh1

通道2

通道3

通道4

通道5

通道6

通道7

通道8

IMP 已连接

10k (+5K)

10k (+5K)

10k (+5K)

1K (+5K)

1K (+5K)

1K (+5K)

1K (+5K)

1K (+5K)

真正的价值

15

15

15

6

6

6

6

6

测量值

13.6

13.55

13.38V

5.9

5.9

5.9

5.9

5.9

问题.2 我们获得的是 ECG,但无法获得 EEG 信号或 α 波。 可能的原因是什么?

  • 如果有任何建议、建议电极的质量以获取 EEG?
  • 那么增益值24的限制是什么? 因为可以成功地看到 ECG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在美国的假期。 请允许我们在下周早些时候为您提供支持。

    此致、

    斯图尔特