This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:共模噪声敏感度-输入不平衡或其他问题?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308281/afe4950-common-mode-noise-sensitivity---input-imbalance-or-other-issue

器件型号:AFE4950

在针对 AECG100仿真器(ECG 和 PPG 器件的仿真器)测试基于 AFE4950的设计时、我们遇到了一些问题。
如果我们的器件连接到控制 AECG100的计算机、则具有连接到待测器件的任何接地基准、共模干扰会淹没任何信号和所有信号。
提供了250sps 和1000sps 的两个采样、用于演示接地链路断开的情况。 PRF 设置为1000Hz、但我们会抽取250sps 以获得更长的图形视图。
恢复实际上是即时的、因此看起来不像饱和问题。 振幅也恰好在范围内。

器件在单位增益模式下使用 RLD 放大器运行时、有2个电极和100pF 连接到 RLD_OUT。
在保护电阻之后、ECG_INP / ECG_INM 上的路径长度和对地的电容耦合可能略有不同。
每个输入的保护电阻器为2x 100k 串联。

我们想知道这是 INA 的 CMRR 问题、还是 ADC 由于基准或其他问题而选择了这个问题。
将 AECG100基准连接到 DUT 接地平面可完全清除噪声、但由于我们运行2导联、我们希望确定 电路中是否需要改进。 在假设我们应该具有更好的 CMRR 的情况下工作。

请提供调试此问题的任何指导。 此外、有关 Rprot ETC 匹配重要性的任何信息都是好的。 当 DUT 手动将 Rprot 设置为200.17k 和200.07k 后捕获了示例波形、但是问题仍然存在(虽然有可能稍微减少)。

随附图像显示了250和1000sps 时的噪声和"无噪声"结果示例。 从 DUT 断开噪声源(计算机机箱)或连接 DUT 接地和 AECG100 参考都将导致相同的信号清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyrre,

    我们关闭 E2E、因为该器件需要文档批准。   有关您的问题、请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是应 Jonard Rico 的要求在这里添加了这个演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢发帖。 通常、我们会在这个公共论坛上进行回复。 但是、由于该器件需要文档获得批准  、因此我们更倾向于通过电子邮件进行回复。