This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:数据转换器论坛

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307414/amc1306m25-data-converters-forum

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件: AMC1306M05

电流传感器数据有一些错误。 如0.25A 动态误差。

AVDD 为5V、电压纹波约为50mV。

这是否会影响采样精度? 它将产生的影响大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    是否有控制器的输出波形显示采样数据?  

    您的分流电阻器的尺寸是多少?

    误差是随时间变化还是静态的0.25A?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y 轴是电流、单位是 A、

    分流电阻为3m Ω、

    它误差为动态误差、而不是静态0.25A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    谢谢你。 50mV 的纹波不会导致此类问题。  

    OSR 和时钟速度的 SDFM 设置是什么?  

    您能否提供 SDFM 引脚上时钟和数据的示波器捕获?  

    我假设在系统运行时进行此测量。 是否也可以使用高压探头测量 AMC1306M25的输入电压、或使用已知的输入电压来确认 SDFM 正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道 SDFM 设置。 这是固件设置吗?

    此测量是在设备运行时进行的。 输入电压仅为3mV、它太小而无法测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    AMC1306M05的时钟和数据应连接到具有 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)的控制器、以收集数据并进行抽取以输出读数。