This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:TLV2556不进行转换、以某种方式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304624/tlv2556-tlv2556-does-not-convert-somehow

器件型号:TLV2556

您好!

多年来、我们一直在各种设计中使用 TLV2556。

只是最近、出现了几个 ADC 看似无法正常工作的电路板。 转换器似乎就在上电后挑选一个任意值并不断返回、无论所选通道或施加的电压如何。

如迹线所示、另外设置转换器(CFGR2 - 0xFE00 =外部基准和/INT 输出)、然后应该转换一个通道(0x0C00、0x1C00等)。 时钟已经很慢了、有一些2MHz 左右、并且有大量的设置和保持片选。

当我进一步将时钟降低到大约500kHz 时、有时我可以使转换器正常工作。

(编辑:)然而、令我震惊的是、/INT 在最后(第16个)下降时钟边沿后不久即在转换开始后立即变为低电平。 我本来预计会有大约4µs 的延迟、以覆盖转换时间本身。

这里出什么问题了?

此致、

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    您能否告诉我们最近此设计是否有任何变化?  新的 PCB 商店或组装厂?  BOM 中是否有任何更改?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    到目前为止、我似乎刚刚发现了几个损坏的样本和错误传达的缺陷、这些缺陷被错误或无意地归咎于转换器。 更换转换器后、电路板工作正常。

    我怀疑我们有很好的旧 ESD 问题...

    我建议暂时搁置这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    感谢您的参与!