This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:ADS7028

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304864/ads7028-ads7028

器件型号:ADS7028

您好!

系统 ADC 中有用于读取系统模拟指示的 ADC:ADS7028IRTER。

 

在上一批生产中、我们开始遇到一个奇怪的问题:某些 ADC 在-20度或更低温度下存在冷启动问题。 ADC 从 SPI 接收输入的方式与以前的工作方式相同、但不会在 SPI 上向回发数据。 如果直到进入冷态后才进行直流复位、则不会出现与器件通信的问题。 这种情况只在一小部分卡中发生、但我们不明白为什么会发生、这仍然令人担忧。 我们找到的唯一解决方案是更换器件。 我们的设计完全按照数据表显示。

 

您可能熟悉这些器件中的此类问题吗? 为了调查此问题的根本原因、您需要什么其他信息?

谢谢。

美信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我能不能问您您的电路板已经投产多长时间了?  您的原理图/布局最近是否有任何更改?  PCB 供应商或组装车间是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、感谢您的快速响应!

    电路板已投产一年。 在设计上有一些小的改变、但是在射频端、而不是在模拟/数字端。 通常、我们与2家 PCB 供应商合作、但它们都经过了我们的检查和批准。 许多年来、组装厂都是相同的。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您能否提供顶部封装标记的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom、您好! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Maxim、

    图片中的器件似乎是从2021年5月开始的(前两个数字"15"是生产日期代码 YM)。  截至您在何时/何地购买器件、您是否有关于以前版本的任何详细信息?  我将查询我们的质量数据库、看看此特定批次追踪代码是否存在任何报告问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、我从旧版本中取出了另一个生产日期代码、并且生产日期代码完全相同。 似乎整个数量是在第一次制造之前购买的。

    该器件是否对存储条件有任何特殊要求? 我在数据表中看到、它与湿度没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您可以 查看此页面 、了解一般的长期存储问题。  另外还有一些您可能感兴趣的超级链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、您是否找到了此批次的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我在 QC 日志中未找到任何可能指向这批 ADS7028器件的系统问题的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我们可以在 TI 发送故障器件进行调查吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您可以在此处找到有关请求故障分析流程的详细信息: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/failure-analysis.html