This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307638/ads1278-ads1278

器件型号:ADS1278

大家好、

    如何通过 SPI 配置。我们需要连接什么引脚?

请支持我并提供任何参考代码... !

谢谢。此致、

阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我们的主要工程师放假期间不在办公室、请留些时间让他们回去。  

    但是、如需配置器件以进行 SPI 通信、请参阅器件数据表。  

    本高精度实验室系列可帮助您: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-microcontroller-communication.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    ADS1278没有任何内部配置寄存器;可通过将引脚连接到 IOVDD 或 DGND 来设置所有模式。

    ADC 可以使用标准 SPI 端口来传输数据。  数据会在 SCLK 下降沿通过 DOUT 引脚启动、并且 MCU 可以在 SLCK 上升沿针对低于15MHz 的 SCLK 频率采集数据。  所有时序要求均位于数据表第8页(SBAS367F–2007年6月–2011年2月修订):

    没有示例代码、但以下是所需的一般流程:

    1. MCU 监控/DRDY 引脚是否发生从高电平到低电平的转换。  这可以通过软件轮询或使用硬件中断来实现。

    2. 当/DRDY 引脚变为低电平时,MCU 需要为每个通道发送24个 SCLK。  如果在 TDM 模式下读取全部8个通道,则总共需要发送24*8个 SCLK。  

    3. 这些 SCLK 需要在下一个/DRDY 高电平到低电平转换(或1个数据速率周期)之前发送,否则数据会被损坏。  一般而言、最好将 SCLK 设置为等于 CLK 频率(0.1MHz 到27MHz)、这样才能满足该要求。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如何配置不同的 ADC 采样速度(ex-65ksps、25ksps、30ksps)。

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    数据速率取决于模式引脚配置(引脚33、34)和 CLKDIV 设置(引脚10)以及时钟频率。  这种关系如表8所示。

    例如、如果您需要65ksps、则需要将 ADS1278配置为高速模式(MODE1=0、MODE0=0)和 CLKDIV=1。

    然后、需要将主输入时钟频率设置为:

    f-clk/f-data=256

    16.64MHz。

    此致、
    基思