This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675 PLL 行为

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306798/ads1675-ads1675-pll-behaviour

器件型号:ADS1675

我正在设计16 x ADS1675、它可以在同步模式下工作。 当所有 ADC 在相同的电压、3.0V +/-1%上运行时, CLK 到 SCLK 的延迟是什么,例如,TLCLKSCLK 在40°C 到70°C 之间。 随附是数据表中的相关图2时序图;请注意、数据表给出了电压和温度以及过程的延迟。 在这里、我想问的是、仅凭流程、我可以预期 PLL 时序会有什么变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Wood、

    请注意、我们的支持在节假日期间有限、预计1月2日起的一周内会有回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我与设计团队讨论了您的要求、遗憾的是、无法轻松仅根据工艺差异提供有关时序规格的其他数据。  即使我们能够 提供近似值、您也不会希望在设计中使用这些数字、因为如果严格的规格不准确、您可能会在现场遇到问题。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用