This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:具有 TX7332和 AFE5832LP 的 Swaroop 电路板

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307877/afe5832lp-swaroop-board-with-tx7332-and-afe5832lp

器件型号:AFE5832LP

尊敬的工程师:
我们有 Swaroop 板、安装了 HSDC Pro 和 AFE5832LPTX EVM、并实现了数据收集。
现在、我们期待设计一个超声波成像系统。
我们计划在现有的 Swaroop 电路板上进行一些更改、
您能否为 HSDC Pro 提供 SDK 文件?
除此之外,我们还试图在我们的计算机上编译 FPGA 的项目文件,但失败了。
FPGA 的工程文件来自'SWROopFPGA-7.0-windows-installer.exe'安装路径软件。


您能解释原因并提供解决方案吗?
最后、我们希望了解有关 Swaroop 电路板的更多详细信息、例如数据传输速度和数据量。
我们期待很快收到您的回复。
此致、
刘兴兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您指的是经过测试和验证的正确 FPGA 代码。 只需检查您是否选择了适合合成的器件。  

    有关使用 HSDCPro 实现自动化的信息、请参阅 PC 中的文件夹:  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    谢谢!

    此致、

    沙比尔