This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:LVDS 输出问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308180/afe5812-lvds-output-issues

器件型号:AFE5812

我们将使用 AFE5812 8通道超声波模拟前端。
板上的所有12个 AFE 都运行正常几天了;但最近我们观察到、
2个通道输出中存在差异。

AFE 的一个通道具有太多的干扰、数据完全损坏。
出于测试目的,将 ADC 置于 SYNC 模式。
输出方波需要处于19.2MHz。
我们要在 FPGA 内部将该差分输出转换为单端输出、
将该输出分配给测试点。
当我们在测试点进行探测时、我们观察到方波的占空比发生了快速变化、并且值不断从40%变为60%。

然后我们移除了过孔屏蔽、并在该特定通道的扇出过孔(在 AFE 元件下方)进行探测、
可以观察到 P 和 N 输出没有180度偏移、而是只有一个微小的相移。
因此、我们观察到差分输出为干扰、而不是适当的方波。
该 AFE 的所有其他7个通道都正常工作。

另一个 AFE 也有一个故障通道。
在 SYNC 图形模式下运行时、在 FPGA ILA 中观察到、
它显示的是值 FF87、而不是所需的 ff00值。
这也被路由到测试点、并观察到输出方波具有约60%的占空比
而且也随着时间的推移而变化。

然后还探测了该通道的扇出过孔、以确认问题与 FPGA 中的差分至单端转换无关。
在示波器和 ILA 上都可以观察到方波。
令人惊讶的是,当示波器探头连接到过孔时,通道输出是正确的。
移除探头后、输出方波会变得不一致。
看似增加的探头电容有一些好处。
包括这个 ADC 在内的所有通道至今仍正常工作。

这2个通道问题是否与相应通道的引脚触点或差分输出驱动器故障有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于此类情况、我们建议客户进行 ABA 交换测试。 我们要求客户取出坏器件、将其焊接到好器件位置、然后将好器件移到坏器件位置。 如果问题与不良设备位置有关,则可以说它可能与设备有关。 否则、可能是由于某些与组装相关的问题。

    必须具有多个板。 您是否在多个电路板上看到过相同类型的问题? 您是否在不同电路板的12个 AFE 中的相同 AFE 位置看到器件发生故障? 如果各电路板上具有相同的签名、则我们需要 审查电路板布局以查看任何系统模式。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    感谢您的答复。

    由于这是一个原型,只有一个板。

    我们已经将 一个 AFE 替换为随机通道问题并且它有效。

    器件故障不在同一位置、并且无法跟踪模式。

    我也会尝试替换这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢确认。 某些焊接问题也可能会带来这种问题。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

    -如果我们的回应解决了您的问题,那么请点击时钟上的问题已解决按钮以关闭该帖子。 -