This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261-Q1:AVDD 需要铁氧体磁珠

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308544/ads1261-q1-need-for-ferrite-bead-on-avdd

器件型号:ADS1261-Q1

您好!


如果我计划使用内部2.5V 基准作为测量基准并(通过 REFOUT)对温度传感器进行偏置、AVDD 上是否需要铁氧体磁珠? 我在 EVM 原理图上没有看到一个、我将仅将 ADS1261-Q1连接到5V 降压转换器输出。 因此、我将在不受 数字元件污染的开关电源上使用比例式测量。

如果建议使用、我是否应该为旁路电容介于10uF 和0.1uF 之间的每个 ADC 计划使用一个小电容?

谢谢。
德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Nakamura:

    我们通常不建议在电源之间使用铁氧体、因为 在某些情况下、铁氧体可能会扼流 ADC 的任何瞬时电流需求、例如在启动时。 如果您需要对电源进行某种滤波、您可以在电源电压和去耦电容器之间放置一个非常小的欧姆电阻器、例如5欧姆电阻器、以构成 RC 滤波器。

    但是、铁氧体并不明显很差、其他客户也会使用铁氧体磁芯来对电源进行滤波。 您始终可以添加一个占位符、使用/不使用执行所需的测试、并查看是否有任何影响。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    一如既往、感谢您的帮助! 非常感谢。

    -德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Nakamura:

    很高兴我们能很快帮你解决这个问题

    -Bryan