This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5535:TLV5535 - EVM - Gerbers 文件-布局建议

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307246/tlv5535-tlv5535---evm---gerbers-files---layout-recommendation

器件型号:TLV5535

您好、德州团队:

我正在搜索 TLV5535 P/N 的布局建议。 我们可以在数据表中看到 EVM 的原理图/布局图。 为了调查更多问题、我试图找到这些光绘文件、但无法找到这些文件。

有人可以更新 EVM Gerbers 文件吗? 如果您对此 P/N 有任何具体的设计指南、也很好。

谢谢你,祝你新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RNJ:

    我花了一些时间搜索我们的内部数据库、找不到 TLV5535的任何设计文件。 我们怀疑、由于数据表(1999)中标记的时间段、这是一个国家半导体器件并且 SROSE 文件丢失。 对于此器件的布局、您是否特别担心?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您花时间查找这些文件。 我们有一个在 RX 链中使用此 PN 的 ku 调制解调器项目、我将检查此项目的每一点以查看是否有任何改进机会。 由于存在模拟/数字电路、市场上的某些广告在布局方面更为谨慎、而且没有 TLV5535指南、而且数据表中的光绘文件质量非常差。 我想了解一下占用空间、平面间隙和总体细节。


    由于没有数据、因此我将遵循业界的标准概念、如果您或任何一家德州 FAE 可以进行原理图/布局审核、那将非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RNJ:

    是的、我们可以支持原理图和布局审核。 准备就绪后、请使用另一篇博文联系我们、我们可以查看您的原理图和布局的 ADC 部分。

    谢谢,Chase