This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:数字信号输出存在问题

Guru**** 2930340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308452/ads1274-issues-with-the-signal-digital-signal-coming-out

器件型号:ADS1274

嗨、

我们使用这个安装的芯片来构建多个电路板。 在一些电路板上、我可以看到我的模拟信号输入正确、但输出的似乎是噪声。 当我更换芯片时、预期通过的信号。 您能帮我弄清楚这些有问题的芯片发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    这可能由多种原因造成。

    1. 这可能是数字通信的定时问题。  与其他器件相比、某些器件可能更能承受时序违规。  我需要类似于以下内容的数字通信的范围或逻辑捕获、以验证时序。

    2. 可能是因为某种过压事件而损坏了 ADC,或者可能是在组装过程中损坏了 ADC。  我需要查看原理图和电路板布局来帮助进行调试。

    3. 这可能是装配问题。  (我假定相关的 ADC 在组装后的初始上电时不工作。)  您是否尝试过移除器件、然后重新焊接到电路板上以查看这是否纠正了问题?

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用