This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:连接 C 或 C++代码

Guru**** 2526500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308126/ads8688-c-or-c-code-to-interface

器件型号:ADS8688

您好!

我正在寻找 C 或 C++代码、以帮助在 Espressif ESP32-C3上使用 SPI 与 ADS8688交互。  

如果 ESP32-C3无法使用、我还可以使用 Arm Cortex M0+与 ADS8688模块连接。

谢谢。

达斯汀·拉罗什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    感谢您的发帖。 遗憾的是、我们没有任何可以共享的 ADS8688示例 C 代码。

    此致、

    瑞安