This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:触发模式问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307770/tsw14j57evm-problem-of-trigger-mode

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM

大家好、各团队、

我们有使用 ADC12DJ3200EVM、TSW14J57和 HSDC Pro 6.0的实验环境。 我们测试了2种情况的触发选项:1)外部触发2)软件 触发。 两人都完全不能正常工作。

我们的步骤如下:

1.为电路板通电并设置 ADCEVM 的 GUI。

2.下载 ADC12DJXX00_JMODE[n]_trigger.in 的固件。(我们测试了 jmode0和 jmode2 )

3.设置2种情况的触发选项。 在外部触发的情况下、一个0.1Hz 脉冲(高电压1.8V、低电压0V、脉冲宽度20ns)被连接到 TRIGGER_IN、但被称为"正在等待用户输入"。 在使用软件触发器的情况下、系统会发出"无触发发生"的警报。

我们是如此困惑。 是否需要对该板执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    我有以下建议...

    对于外部触发、可以使用1.8V 逻辑高电平、但我会尝试将脉冲持续时间延长至20ns 以上。 您还必须在 HSDCPro 软件中启用触发模式、这可以通过 Data Capture Options > Trigger Options 来完成。  

    对于软件触发、您必须执行多项操作、首先必须在 TSW14J57板上建立从触发输出 SMA 到 SMA 触发器的物理连接。 然后、您必须在  Data Capture Options > Trigger Options 菜单中启用触发模式和软件触发器。

    此致!

    埃里克