This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ENOB 和无噪声位

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309837/ads124s08evm-enob-and-the-noise-free-bit

器件型号:ADS124S08EVM

团队成员

我有一些需要知道的东西、因为我为医疗客户提供支持、并且他们对信号链非常感兴趣

Q1:对于 ADC 我们可以使用过采样和平均值来提高信噪比,但如果我不像过采样和平均值那样做任何事情,那么 ENOB 是否等于6.02N+1.76 ? 这个 ENOB 需要输入信号接近 FS 输入?  

Q2:如何将 ENOB 连接到无噪声位?  

Q3:ADC 的 DR 代表输入信号/最大杂散信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Liu (SZ-FAE)、

      如需详细了解我们在其他讨论中提到的 ADC 噪声、我强烈建议您查看我们的 TI 高精度实验室内容。 您的大多数问题都是使用这份材料来回答的、

    您还可以将高精度实验室用作其他 ADC 主题以及 DAC、放大器、隔离等的资源。

    -Bryan