This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:采样数据错误

Guru**** 2389810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308331/ads7830-sampling-data-error

器件型号:ADS7830

大家好、

我的客户在使用 ADS7830时遇到数据错误(高出10%~20%)问题。

e2e.ti.com/.../tama135_5F00_52.log

原理图和日志已附在后。

将结果与示波器测量结果和 I2C 数据结果进行比较、并检查 I2C 信号积分。

实际上、示波器显示没有电压错误、而 I2C 数据显示的值更高。

例如、示波器显示的是12V、而 ADS7830的读取值是14V。

是否有任何可能导致这种现象的原因?

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否提供有关该应用的一些详细信息?  如何配置 PD 位?  假设使用内部基准、从引脚10到接地添加更多电容应该会有所帮助。  您说该示波器看起来是线形的、您能否在采样间隔期间捕获输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    连接采样间隔(相当长的时间段)内的输入。 输入稳定并保持12V/3.3V。

    我将要检查 PD 位、并让我的客户测量引脚10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要放大...  请告知我们有关 PD 位的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PD 位是11。

    此外、我让他们测试 REFOUT 引脚。

    并发现以下波形:

    我想可能是导致这个问题的内部基准电压失真。

    这种现象的潜在原因是什么?

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电源似乎没有异常:

    我的客户发现、当他们读取0x0寄存器时、基准输出下降。

    您可以帮助检查0x0寄存器的用途是什么吗?

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能解释一下"读出0x0寄存器"是什么意思吗?  它们是否实际上将 PD 位设置为00?  如果是、则关闭内部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这意味着读取0x00地址。 他们发现、一旦应用读取0x00地址、内部基准电压就会下降。

    并且他们取消了此操作。 系统运行良好。

    但他们仍然想知道、此操作为什么会导致基准电压下降?

    有什么机制吗?

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像它们关闭了内部参考、这就解释了它的下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的大力支持!