This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:通过 MATLAB 使用 TSW1400EVM 和 AFE5832

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309234/afe5832lpevm-using-tsw1400evm-and-afe5832-through-matlab

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832EVM

您好、 我可以使用 HSDC Pro 成功设置 TSW1400EVM + AFE5832EVM 并捕获数据。

我现在想 通过 MATLAB 持续收集数据并观察实时数据(可能有一些延迟) 。 采集前、我可以在 TI 的 GUI 上设置参数。 您能提供一些解决方案或 MATLAB 程序示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不支持从 TSW1400EVM 到 Matlab 的实时数据流。

    谢谢。  

    卡尔蒂克