This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:输出 OUTN 和 OUTP、能够驱动容性负载

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303760/amc3311-outputs-outn-and-outp-capable-of-driving-capacitive-loads

器件型号:AMC3311
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好!

我计划在我们的一个应用中使用 AMC3311。

我想将两个输出 OUTP 和 OUTN 连接到一个单端 ADC 输入。
可以对两个单端 ADC 输入同时采样。 差值在软件中计算。

两个 ADC 输入中的每一个都有一个范围在1至10nF 至 GND 之间的电容器。
在(AMC1311的 OUTP)和 ADC 输入之间以及在 OUTN 和其他 ADC 输入之间、我每个都使用一个电阻器(将输出与电容器隔离)。

是否有关于 AMC1311如何驱动容性负载的任何信息?  或者这些隔离器电阻器可以达到多低(因此 AMC1311输出仍然稳定)?

谢谢、此致、

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    AMC1311和 AMC3311可驱动高达1nF 的电容。  建议在 OUTx 引脚和电容之间设置 R、以隔离电容并防止振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有关于特定电容的隔离电阻器必须达到多高的更多信息?

    此致、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    没有什么特别之处、但您要做的就是形成低通滤波器、因此、无论您在系统中需要的截止频率是多少、都将指导您选择 R 和 C 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这更多地是 AMC3311中输出放大器的稳定性问题、而不是对信号进行滤波。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    10欧姆或更大的电阻将是起点。