This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:配置采样率

Guru**** 2526960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309278/ads131a02-configure-the-sampling-rate

器件型号:ADS131A02

您好,

客户想知道如何设置此芯片的采样率? 哪个寄存器来配置该功能?

OSR (数据输出速率)和 SPS 是否意味着相同的含义?

我可以问问是否有效分辨率(位) 您如何理解这一点?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    A02 ADC 上的数据速率由 OSR 和调制器频率决定、该频率源自 ICLK 和主时钟。    只要 CLK2寄存器中的 OSR[3:0]和 ICLK_DIV[2]位、CLK1寄存器中的 CLK_DIV[2]位被配置、实际数据速率就被确认。 我建议您查看 表30、9.3.1 LOCK 部分中的详细信息以及 A02 数据表中的寄存器映射

    有效分辨率 是指模数转换中相对于输入 RMS 噪声的有用位。 您可以从数据表中找到计算公式(公式1)。

    此致、

    戴尔