This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:DAC8564 SIIT 放大器、用于4 -20mA

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA317, OPA391, OPA191, DAC8564, OPA333, XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307783/dac8564-suit-amp-with-dac8564-for-4-20ma

器件型号:DAC8564
主题中讨论的其他器件: OPA333、OPA317 、OPA391 、OPA191、 XTR111XTR300

HI SIR

我想设计一个4 -20mA 功能、它使用 DAC8564、

您是否对此有过 AMP 建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    约瑟夫将在下周的假期后向您提供建议。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,等待你的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    我今天在上班、但明天会回来。 我还会再来的。

    您需要的运算放大器取决于您所需的4 -20mA 应用类型。

    如果发送器电路需要运算放大器、那么该运算放大器只需驱动 BJT 晶体管的基极即可控制环路电流。 这在以下模拟工程师电路中进行了演示:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa866/slaa866.pdf

    在电路中、您需要具有所需带宽和低失调电压的器件。 该电路使用 OPA317、但我看到也使用了 OPA333和 OPA391。

    如果您需要将运算放大器用于模拟输出、则可以将 DAC 用作电压至电流转换电路的一部分。 同样、我认为您需要以所需带宽为目标并具有良好的偏移。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf

    如果您需要具有高电压和低失调电压的器件、我认为 OPA191可能是一个不错的选择。

    如果您同时需要-20mA 输出和电压输出、您可以使用电压至电流 IC、如 XTR111。 如果您需要电压至电流转换、并希望将输出电压转换到更高的范围、则可以使用 XTR300。

    https://www.ti.com/product/XTR111

    https://www.ti.com/product/XTR300


    约瑟夫·吴