This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:AMC60804完整数据表和封装尺寸

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309100/amc60804-amc60804-full-datasheet-and-package-dimension

器件型号:AMC60804

大家好、

我的客户是 Foxconn,它是全球领先的用于 Cisco/HP/Ubiquiti 的以太网交换机 ODM/EMS

他们最近宣布进军高级数据中心以太网交换机市场、并加入 Marvell 公司。 他们将与 Marvell 密切合作、为400G/800G 交换机构建参考板。

他们计划选择 AMC60804进行光学模块设计、但我在 TI.com 上找不到完整的数据表。 我 通过下面的链接申请了访问权限。 请批准它。

客户已有 AMC60804的数据表 、他们希望确认它的尺寸大小。 客户无法在数据表中找到 D/E 的详细尺寸规格。 您能帮忙检查一下吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../AMC60804.pdf

https://www.ti.com/licreg/docs/swlicresults.tsp?countryName=Taiwan&eeq=Civil&addlQuesAnswer1=Marvell+optical+module&question1=What+is+the+end+application%3F&addlQuesAnswer2=gerber+out+at+2024Q1&question2=What+is+the+project+time+line%3F&addlQuesAnswer3=1k%2Fyear&question3=What+is+the+estimated+project+volume%3F&Certify=YES&submit=Submit

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    D:最大值= 2.585 mm、最小值= 2.525 mm
    E:最大值= 2.585 mm、最小值= 2.525 mm

    看起来我团队中的某个人已批准您的访问权限。 请告诉我、我是否可以提供其他支持。  

    此致!

    K·琼斯