This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAR ADC 输入类型伪差分 ADC 为什么

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8370, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309287/sar-adc-input-types-pseudo-differential-adc-why

主题中讨论的其他器件:ADS8370THS4031

尊敬的团队:

我浏览过本 文档、 其中介绍了不同的 SAR ADC 输入类型。

下面是一些伪差分配置的图像、

关于这种配置、我有几个问题。

  1. 我能否将 IN+接地并将输入信号连接到 IN-。对于此问题、需要特别注意
  2. 因此、它并未为差分信令带来任何好处、
  3. 您能不能举几个实际例子来说明在哪些地方使用了这种类型的配置?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    1. 这取决于器件。  一些伪差动器件的(-)输入端的最大输入电压为+/-100mV (请参见上面的示例)。  此外、在您可以应用固定直流电(例如 Vref / 2)的情况下、将会反转转换结果。
    2. 您是专门指 ADS8370吗?  该器件针对(-)输入具有+/-200mV 的限值(请参阅数据表第3页)、  绝对输入电压 )。  上图显示了对 THS4031施加直流偏置时的0-4V 输入与+/-2V 的关系。
    3. 一个示例可能是您通过双绞线从非板载传感器获得信号的应用。  可以使用伪差动输入器件来衰减拾取的共模噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否专门指的是 ADS8370

    不,这是一个一般问题。当我们将一个输入接地时,我们不会得到差分信令的好处。

    然后说明为什么公司制造伪差动输入 ADC。单端或全差动就足够了。

    这是我的第二个问题。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是帮助改善信号完整性的另一种工具。  如果将(-)输入接地,则实际上有一个单端 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢。

    我想知道它是如何帮助 SI.它不是差分的、因为一个输入接地。

    如果您将(-)输入接地,您实际上有一个单端 adc

    那么为什么公司使用伪差动输入制作此 ADC。它们只能制作单端。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为有些应用需要具备去除不需要的低电平共模电压的能力。