This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:AFE4960

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302766/afe4960evm-afe4960

器件型号:AFE4960EVM

您好、我有关于 AFE4960EVM 生物传感软件中的脚本19_ECG & RESP+SPO2.py 的问题:  

1.如何获得:

a - count_RAC = 160 --> f = 128000/160 = 800Hz -->每个 RAC 中5x250us TS

b - REG_NUM_TS = 4-->5 TS  

C - TS0 - ECG、TS1 - BioZ、TS-2 - PPG、TS-3 - PPG、TS-4 -空  

且同时 NUM_PH_PSAW1 = 4?  

2.当 Rac 频率=800Hz 时、如何获得819.2Hz 的数据速率?  

请通过电子邮件与我联系、我会更详尽地解释。  

此致

弗拉基米尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    请让我们在本周结束前回到。  我们需要进行一些测试来验证我们的响应。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stuart。 有任何问题?  

    此致

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    很抱歉响应延迟、这已经是美国度假了。 感谢您的关注。  我们将更详细地探讨这些问题、尤其是问题2、并且正在进一步评估我们的器件、以确保得到准确的回答。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、您好!
    同时、您能否解释一下第一个问题的逻辑? PPG 阶段是如何定义的? 我看到类似的逻辑在其他 scetches 与 SPO2 ,但不能理解它。  
    关于

    弗拉基米尔