This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 角色服务 API 错误

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304977/role-service-api-error

我在新开发的 RTD UI 应用程序中的角色服务 API 中遇到问题。 API 的响应返回错误。 我在此附上错误图片:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi Thian Ethan Leo,

    我认为这个话题不属于 我们这个集团。  我已要求将您的问题转交给相应的机构以寻求帮助。

    此致、

    法耶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faye、您好!

    我认为这是导致角色管理服务 API 返回错误的密钥。 为了你的信息,我只是一个实习生,我很抱歉,如果我犯了任何错误,并要求让我联系正确的人寻求帮助。 

    谢谢。

    此致、  

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    没问题。   我只是想确保你得到正确的团队的帮助。  我仍然建议移动您的主题、但我认为您的问题可能与您使用的是"测试/预量产"凭据(位于您最后一个屏幕截图左上角的"Apps"->相关)这一事实有关。  对于生产凭据、请选择"Teams"(团队)(请参见下面的屏幕截图)并获取凭据、刷新并从那里获取新令牌(每60分钟需要新令牌)、然后重试。

    此致、

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faye、您好!

    如果使用团队应用程序、我不会看到角色管理服务 API 的 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们留出一些时间来回应、因为我们的许多工程师都是来此度假的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    当您说"RTD"时、您是指 电阻式温度检测器吗?  或别的什么东西?

    我们的团队支持可测量温度但此处似乎不适用的 ADC。   

    我们的团队不了解此项目、也不确定我们是否支持正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、这是错误的支持。 我正在寻找有关使用 角色管理服务 API 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我懂了。 我将关闭该主题。