This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:LMK04828配置文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308681/ads54j60evm-lmk04828-configuration-file

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好  

另一个问题是设置 LMK04828。  LMK_983p04_Msps Config_Onboard_

在配置文件中、地址(例如0x139,143,140,144)处的寄存器值会按顺序更改并显示。

我如何知道何时应 更改价值?

谢谢  

Y·K·W·叶姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyung:

    配置文件将对某些固定值进行编程。 查看 LMK04828数据表后、这些寄存器全部与 SYSREF/SYNC 相关。 在 ADC 的剩余配置阶段、这些设置可能会被覆盖、以指示 LMK 在启动的特定点为 ADC 提供参考频率。 您可以通过双击 GUI 左下角的寄存器读取/写入窗口、在其中显示寄存器写入和读取信息。 然后、您可以查看这些 LMK 寄存器相对于 ADC 寄存器的状态变化位置。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    感谢您的清晰解释。 我可以  如您所述跟踪每个寄存器值的变化。 不过、在编程中、是否无需等待某个特定事件完成?  跟踪无法说明可能的等待时间。 如何从 GUI 程序中知道?   

    感谢您的答复。

    Y·K·W·叶姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyung:

    GUI 中没有时间测量功能、如果您想匹配 GUI 的时序、可以在示波器上测量 SPI 事务。 对于该器件、在任何启动阶段都不需要激活的 SYSREF。 只要 JESD204B 链路启动之前 SYSREF 处于活动状态并以正确的频率运行、时序就可以是任意的。

    此致、Chase