This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:无法读取 ADC 数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304821/ads131a02-unable-to-read-adc-data

器件型号:ADS131A02

您好!

我的客户端在使用 ads131a02时遇到问题:初始化过程正常、但获得的 ADC 数据为0、通过 SPI 接收的原始数据为0x220000000000000。

使用同步从模式、并且 SPI 速率为1.3MHZ。 硬件接线:IOVdd 和 AVDD 分别连接到3.3V 电源、CS 和 DRDY 连接在一起、GPIO 在 RESET 上电后设置为高电平。

问题基本上与以下链接相同:

(2) ADS131A04:无法读取 ADC 通道数据-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

此问题是如何解决的?  因为该链接不再打开。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/622713/2299895 

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    ADC 的 M0是否悬空? 在您指出的 E2E 博文中导致该问题的主要原因是 数据帧大小不正确、您能要求客户进行检查吗? 或者我可以检查他们是否可以共享时序。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    此问题已得到解决、感谢您的支持!