This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:ADS8665

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8665, ADS8681, ADS8588S, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306084/ads8665-ads8665

器件型号:ADS8665
主题中讨论的其他器件: ADS8681ADS8588SADS8881

尊敬的诸位:

我正在尝试将 SAR ADC SPICE 微型模型用于 ADS8665器件、但在数据表中找不到为其建模所需的一些参数。

您能给我提供所有这些信息吗?

感谢并后悔

萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    您要查找哪些参数、或许我们可以帮助您找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom

    首先结婚圣诞节和新年快乐。

    我意识到 ADS8665的二阶 LPF 限制了我的系统带宽。 在没有这种低通滤波器的情况下是否阻等效于 ADS8665?

    我为 ADS8665寻找的参数为 RSH、CSH、CDIO、CRES、NLF、FLW、NVR 和 IL。

    谢谢。此致、

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    祝 您节日快乐!  目前、我们没有替代器件、但明年会推出更宽的带宽版本。  对于模型参数、ADS8665上的模拟前端与 传统 SAR 转换器略有不同。  SAR ADC SPICE 微模型用于帮助您选择放大器、以驱动典型转换器上的开关电容器输入。  ADS8665的器件内置有内部模拟前端、因此您不需要开关的 Rdson 值或采样/保持电容器的值。  有一个 适用于 ADS8881的 TINA-TI 模型 、您可以根据需要进行查看。  ADS8681是 ADS8665的16位版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    新年快乐

    我对 ADS8588S 感兴趣、它可以提供更大的带宽。 在网络上只有 Tina 加密模型可用。 可以为 PSpice 也使用加密模型吗?

    谢谢。此致、

    萨尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会为您进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salva:

    下面是用于 ADS8881的 PSpice 模型: https://www.ti.com/lit/zip/sbam462