This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660接口 HDL 代码与放大器;检查适用性

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308716/adc3660-adc3660-interface-hdl-code-review-applicability

器件型号:ADC3660

你好。 目前、初始电路板开发已经使用 Xilinx Zynq 和并行接口 ADC 进行了测试。

我们正在尝试使用 ADC3660进行优化、目的是开发我们的下一个产品、但该接口与 FPGA 不同。

我能否获得串行接口的 VHDL 代码或示例?

此外、我计划将其应用于船舶通信设备。 除了 ADC3660、您推荐其他任何 ADC 吗?

我复查了本文档。
(高速 SAR ADC:数据速率、性能和引脚数优化)

ADC3660接口为串行 CMOS、2线制、I use 输入频率为1MHz 至最大值30Mhz。

频率经常变化。 通道1和通道2都使用不同的频率。 我可以使用此产品(ADC3660)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的兵津:

    我将会看到我们有哪些适用于 ADC3660的 FPGA 代码示例。

    如无其他应用要求、请按照最新建议选用 ADC3660。  

    是的、您可以在两个通道上使用不同的频率并同时对其进行采样。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的固件示例。 我们使用了 Altera FPGA。

    请记住、这是出于礼貌提供给我们的客户。

    遗憾的是、我们无法支持此固件的任何进一步开发。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_FIRMWARE.qar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!

    我会检查一下